Dal 10 al 14 settembre 2024, Rollon sarà tra gli espositori di AMB a Stoccarda, per presentare il suo ampio portfolio di prodotti e soluzioni per le macchine utensili. Alla fiera, il focus sarà sulle viti a ricircolo di sfere ad alte prestazioni Shuton-Ipiranga, sulle monoguide Rosa Sistemi e sull’ampia gamma di guide lineari, guide telescopiche e attuatori.
Rollon è uno dei fornitori leader a livello mondiale di soluzioni per il movimento lineare. Che si tratti di movimentare tavole girevoli, teste portautensili, porte automatiche, sistemi di carico e scarico, cassetti estraibili, elementi operativi o robot e cobot, Rollon mette a disposizione del settore delle macchine utensili un’ampia gamma di prodotti e soluzioni in grado di assicurare un’elevata efficienza e affidabilità dei processi.
Ad AMB, i visitatori dello stand 2C40 di Rollon/Shuton-Ipiranga, nel padiglione 2, potranno scoprire la gamma completa di prodotti dell’ecosistema Rollon by Timken e conoscerne i vantaggi. Particolare attenzione sarà posta sulle viti a ricircolo di sfere ad alte prestazioni di Shuton-Ipiranga e sulle guide lineari di Rosa Sistemi.
Viti a ricircolo di sfere per un’elevata precisione
Shuton-Ipiranga è nota per le sue viti a ricircolo di sfere ad alta precisione ed è un attore importante nel settore delle macchine utensili. La famiglia di prodotti XP Xtrem Position è stata sviluppata ponendo particolare attenzione ai movimenti lineari nelle macchine utensili ed è caratterizzata da massima rigidità, dinamica e precisione di posizionamento. È disponibile in due versioni – COMPLEX e PRIME – e consente un elevato numero di cicli con estrema affidabilità. La serie COMPLEX è progettata per velocità e carichi elevati e viene utilizzata, tra gli altri, in centri di lavoro a cinque assi, macchine multimandrino e macchine per la lavorazione degli stampi. La serie PRIME è composta da viti a ricircolo di sfere ad alta precisione con un piccolo passo per applicazioni a media velocità, come le rettificatrici o le macchine per elettroerosione.
Viti a ricircolo di sfere per elevati carichi
Se sono necessarie soluzioni per impieghi gravosi, ad esempio nei settori dello stampaggio a iniezione, dell’energia, dei sistemi di sollevamento e delle presse, la famiglia di prodotti XL Xtrem Load è la scelta ottimale. Infatti, le viti a ricircolo di sfere XL Xtrem Load sono state ottimizzate per applicazioni pesanti e garantiscono la massima capacità di carico, dinamica ed efficienza. Sono disponibili in tre tipologie per soddisfare le diverse esigenze in termini di portata e velocità e per ottenere una durata ottimale: IML, HDL, PKL.
Guide lineari per alti carichi ed elevata precisione
MG Rail di Rosa Sistemi offre una risposta alle crescenti sfide tecnologiche nella costruzione di macchine utensili. La guida lineare a rulli è dotata di piste di scorrimento temprate e rettificate e soddisfa al 100% le esigenze di precisione, dinamica ed efficienza tipiche del settore. Grazie all’elevata capacità di carico, all’eccezionale rigidità, all’innovativo sistema di lubrificazione e all’elevata affidabilità anche in ambienti sporchi, la guida MG Rail è la soluzione ideale per il posizionamento di alta precisione.
Ampia gamma di soluzioni
Rollon offre anche altre tecnologie per la movimentazione rapida e precisa di pezzi e utensili. Le porte dei macchinari, ad esempio, possono beneficiare delle guide lineari autoallineanti di Rollon Compact Rail e X-Rail. Grazie alla loro capacità di autoallineamento, le imprecisioni delle superfici di montaggio possono essere compensate in modo rapido e semplice. Le guide telescopiche Telescopic Rail presentano una deflessione minima anche sotto carico massimo quando sono completamente estese: l’ideale per elementi estraibili come cassetti e pannelli di controllo. Se volete utilizzare i vostri robot e cobot in modo più efficiente, potete estendere in modo significativo il loro raggio d’azione con un’unità di trasferimento robot (RTU).
Comapct Rail
X-Rail
Telescopic Rail
Robot Transfer Units
Tecnologia lineare per macchine utensili
Grazie alla sua vasta gamma di prodotti e all’ampia esperienza nel settore, Rollon è in grado di fornire le tecnologie di movimento lineare più adatte alle singole esigenze applicative. Tutte le soluzioni sono state sviluppate per garantire le massime prestazioni e affidabilità e assicurano un’elevata produttività, una qualità ottimale del prodotto e un funzionamento regolare, sia che si tratti di prodotti standard che di sviluppi personalizzati.
Il team Rollon vi aspetta ad AMB, padiglione 2, stand 2C40.
##
Rollon: Tecnologia di movimento per tutti i tipi di automazione
Fondata nel 1975, da oltre 45 anni Rollon è specializzata nella produzione e nello sviluppo di sistemi di movimentazione lineare. Dal 2018, Rollon fa parte di The Timken Company, rappresentando l’unità di movimento lineare all’interno della divisione Industrial Motion di Timken. Le soluzioni di Rollon sono adottate a livello globale nei settori dell’automazione industriale, dell’aerospaziale, delle apparecchiature medicali, della movimentazione dei materiali e in altri settori in cui le prestazioni, l’efficienza e l’affidabilità dei prodotti sono essenziali. Con l’acquisizione da parte di The Timken Company di Nadella, Chiavette Unificate, Durbal, Shuton-Ipiranga e Rosa Sistemi, Rollon è ora in grado di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti ancora più completa: dalle guide lineari, alle guide telescopiche, agli attuatori e sistemi, fino alle viti a ricircolo di sfere e alle teste a snodo.