Techno Agility, società specializzata nella produzione di veicoli per disabili, si è affidata a Nadella, azienda dell’ecosistema Rollon by Timken, per l’allestimento di un veicolo speciale che consente all’atleta paralimpico Mauro Tomasi di salire e guidare autonomamente la vettura.
Acquisita da The Timken Company nell’aprile 2023, Nadella con i suoi oltre 90 anni di esperienza nell’ingegneria del movimento lineare per carichi pesanti rappresenta una preziosa aggiunta alla divisione di movimentazione lineare di Rollon. È proprio grazie a tale esperienza e alle competenze acquisite affrontando molteplici sfide ingegneristiche che Nadella è diventata l’interlocutore privilegiato di Techno Agility, società specializzata nella produzione di veicoli per disabili.
Uno degli ultimi progetti a cui ha lavorato Techno Agility e che ha visto il coinvolgimento attivo di Nadella, è l’allestimento di un veicolo speciale per consentire all’atleta paralimpico Mauro Tomasi di salire e guidare autonomamente la vettura.
Il progetto prevede l’utilizzo di componenti leggeri ma robusti, in grado di sostenere un allestimento che consentisse a Mauro, paralizzato dalla cinta in giù e privo di mobilità nel braccio sinistro, di accedere con la sua carrozzina al sedile di guida direttamente dalla pedana di sollevamento posta nel vano posteriore del veicolo, e quindi condurre il veicolo in totale autonomia. Tale allestimento, installato su un furgone Mercedes Sprinter appositamente modificato, è dotato di sistema di controllo tramite joystick.
“Ci definiamo consulenti per la mobilità”, afferma Thierry Biz, titolare di Techno Agility. “Desideriamo, infatti, aiutare le persone con le nostre conoscenze al fine di trovare la soluzione più adatta alle loro esigenze. I dispositivi che installiamo devono migliorare la qualità della vita e per questo crediamo fermamente che sia la tecnologia, nei limiti del possibile, a doversi adattare all’uomo e non viceversa. Coinvolgiamo attivamente il nostro cliente in ogni fase del progetto proprio per individuare le sue necessità e, di conseguenza, il sistema di guida più comodo, cercando di ottenere il miglior compromesso tra esigenze umane e tecnologiche.”
Tutti i dispositivi personalizzati da Techno Agility permettono alle persone paraplegiche di ottenere autonomia nella massima sicurezza, senza tuttavia escludere dalla guida coloro che non hanno necessità di speciali allestimenti. “L’aspetto fondamentale che mi piace ricordare ai miei clienti – afferma Biz – è che questi dispositivi vengono si creati per persone diversamente abili ma la guida risulta piacevole ed agevole anche per coloro che non ne hanno necessità. Ciò evidenzia come sia possibile affrontare queste sfide da una prospettiva nuova e diversa.”
Il contributo di Nadella
Agostino Di Placido, Sales Engineer di Nadella, ha seguito le varie fasi del progetto, dall’ideazione alla realizzazione pratica, per individuare e consegnare il sistema lineare più adatto a rispondere ai requisiti posti da Techno Agility.
La soluzione di Nadella si basa su un sistema di assi cartesiani composto da due unità lineari a cinghia della serie CLS per l’asse X e di un’unità lineare a cremagliera della serie AMR per l’asse Y, tutti completi di riduttori epicicloidali. Per la movimentazione, inoltre, è stato previsto l’utilizzo di motori a 24 volt la cui alimentazione viene prelevata direttamente da una batteria ausiliaria, senza quindi inficiare la batteria principale del veicolo.
Il sistema così definito è applicato ad una struttura interna, Rollbar, in grado di sorreggere e movimentare all’interno del veicolo una persona fino a un peso massimo di 150 kg, in tutta sicurezza.
I profili utilizzati sono stati concepiti su disegno di Nadella per rispondere alle esigenze strutturali del sistema, che deve assicurare non solo il corretto funzionamento del servizio per cui è stato concepito ma anche la continuità del movimento nel tempo. La scelta dei singoli componenti è stata determinata dalla qualità dei materiali e delle lavorazioni realizzate internamente, con controlli durante tutte le fasi di produzione e di assemblaggio.
Come per tutti gli allestimenti prodotti da Techno Agility, il sistema è stato poi collaudato e certificato anche da ente esterno.

Questa personalizzazione rappresenta un nuovo traguardo per Mauro, in quanto gli consente di godere di una maggiore indipendenza. Infatti, con un semplice joystick, l’atleta è in grado di accedere alla propria vettura e di sistemarsi al posto di guida in assoluta autonomia. Il sistema è, inoltre, sufficientemente veloce e silenzioso, e non impatta sulla volumetria del vano.
“I fattori essenziali nella scelta della soluzione lineare sono stati la qualità e l’affidabilità. Nadella ha, inoltre, garantito un servizio di assistenza continuo sin dalla fase di progettazione”, afferma Agostino Di Placido. “Siamo davvero felici di poter realizzare sistemi che possano semplificare la vita di tutte le persone, indistintamente”.
Chi è Mauro Tomasi
Il 15 agosto 2000, a seguito di un terribile incidente in moto, Mauro Tomasi rimane paralizzato dalla cinta in giù, perdendo l’uso del braccio sinistro. Dal 2012, anno in cui partecipa alla sua prima maratona, la International Lake Marathon, Mauro ha preso parte a più di 100 eventi sportivi competitivi, completando più di 70 maratone, fra cui quella di New York nel 2014. Nel 2023 ha percorso 10.335 km. Tutte le manifestazioni sportive a cui prede parte sono definite da Mauro come “Imprese”. Mauro non fa utilizzo di carrozzine da gara o handbike ma si avvale della sua carrozzina di tutti i giorni, che spinge con un braccio solo. “I nostri limiti sono solo nella nostra testa e tante volte sono creati da altri”, afferma.
Competenza nell’ingegneria per carichi pesanti: L’esperienza di Nadella
L’esperienza di Nadella nella progettazione di sistemi di movimentazione lineare per carichi pesanti è un’aggiunta preziosa alla divisione di movimentazione lineare di Rollon. Tra le aziende leader mondiali nella progettazione e produzione di guide lineari e rulli di scorrimento per ambienti difficili con requisiti di carico elevati, Nadella è un’azienda all’avanguardia sin dalla sua fondazione nel 1930. Con oltre 90 anni di esperienza in vari settori, tra cui marmo e lamiera, macchinari per fonderia, manipolatori e magazzini automatici, Nadella è ben preparata ad affrontare le diverse sfide ingegneristiche. Il suo impegno nella personalizzazione, nei servizi di ingegneria e nell’assistenza tecnica di alto valore attraverso il centro tecnologico interno giocherà senza dubbio un ruolo fondamentale nell’ecosistema Rollon by Timken..