Direction les Etats-Unis pour vous présenter une application d’axes linéaires pour le marché de l’emballage dans l’agroalimentaire.
PACTIV, un des leaders mondiaux dans la fabrication d’emballages, a découvert récemment une nouvelle façon d’augmenter la productivité de ces lignes d’inspection pour détecter et éjecter les cartons d’œuf non conformes. Les aiguillages pneumatiques existants ont été remplacés par des axes linéaires pour séparer les mauvais cartons des bons.
Pour cette opération, PACTIV a utilisé 27 axes linéaires évitant ainsi les blocages et temps d’arrêt. Fabriqué par un intégrateur, cette machine a été conçue avec des axes linéaires Rollon E-Smart 50.
Une machine évolutive
L’intégrateur a combiné 27 unités linéaires E-Smart avec un seul système asservi. A cause de sa forme et du matériau, les cartons d’œufs sont particulièrement sensibles aux blocages. «Le système pneumatique d’origine n’était pas fiable et bloquait souvent la ligne de production Pactiv » indique Brendan Forbes, l’ingénieur en charge du design de la machine. Le temps d’arrêt qui suivait retenait les produits et donnait du fil à retordre aux personnes en charge de la maintenance de la machine »

Lorsque PACTIV est passé sur un système asservi, les blocages à répétition n’ont plus été qu’un mauvais souvenir… Cette nouvelle machine est plus rapide, plus précise qu’un système pneumatique, avec moins de temps d’arrêt et de maintenance. La machine est également plus fiable grâce aux meilleures précisions et répétabilités des E-Smart 50.
La machine initiale a été redessinée et le système pneumatique remplacé par un système asservi en utilisant un axe linéaire E-Smart 50, qui donne beaucoup plus de retour d’informations et permet aux ingénieurs de détecter rapidement les blocages.
De plus, grâce à cette solution, il n’est plus nécessaire d’avoir constamment une personne à côté de la machine pour la surveiller en permanence. Les opérateurs peuvent maintenant être affectés à des postes plus productifs puisqu’il n’y a plus de blocages.
Un axe linéaire compact
Nous pouvons souligner quelques avantages de l’axe linéaire E-Smart 50 utilisé dans la machine : son encombrement réduit et sa forte capacité de charge.

Pour trouver le juste équilibre entre la taille et la capacité de charge, l’E-Smart 50 utilise un profilé en aluminium autoportant et des guidages à recirculation de billes robustes montés sur le profilé. Le chariot est fixé aux deux patins et peut donc reprendre des efforts axiaux et radiaux.
L’entraînement par courroie crantée en polyuréthane renforcée acier est idéal par ses capacités de transmission d’effort, sa taille compacte et son fonctionnement silencieux.
“La robustesse, le look – tout sur le E-Smart 50 nous a impressionné», a déclaré Forbes. “Nous avons vu au travers de ce projet la résistance de cet axe et avons pu le comparer à d’autres types d’actionneurs.»
Pour plus d’informations,
téléchargez le catalogue