Contrairement à certaines idées reçues, les applications du guidage ne se limitent pas au seul secteur industriel. Ainsi, nous allons voir que des systèmes de guidage linéaire sont utilisés dans de nombreux domaines inattendus. Aujourd’hui, Linear mag vous propose de découvrir plusieurs exemples surprenants et originaux.
Sérigraphie sur tissu : vitesse et précision des glissières à galets
Au sein d’une entreprise qui fabrique des foulards de soie, des glissières sont installées sur les imprimantes sérigraphiques. Dans cette application, un système de guidage compact à galets, qui s’installe aisément sur une structure mécano-soudée, présente de sérieux atouts :
- Vitesse : jusqu’à 9 m/s pour des déplacements rapides de la tête d’impression.
- Rigidité et précision d’arrêt ; l’impression en quadri nécessite plusieurs passes qui doivent débuter exactement au même endroit.
- Alignement facilité sur une grande longueur par nos séries K+U : la machine peut atteindre 100 mètres
qui est la longueur des rouleaux de tissu.
Laissez-vous guider et choisissez la solution de guidage adaptée à votre projet !
Véhicules de secours : rails compacts pour les civières

Dans l’équipement des ambulances civiles et militaires, ainsi que dans les véhicules des pompiers, des systèmes de guidage compacts par rail sont utilisés pour l’insertion/extraction des civières. Ces guidages doivent présenter à la fois une grande douceur de mouvement, mais aussi une conception robuste, car ils peuvent être utilisés dans des terrains particulièrement accidentés.
À noter que dans ce cas précis, le rail de guidage à galets est également l’élément mécanique « porteur », c’est lui qui est le garant de la rigidité de la géométrie de la civière.
Véhicules funéraires : guidage linéaire pour extraction de cercueil
Dans ce type d’application, ce sont également des glissières de série compacts qui sont utilisées.
En effet, l’extraction d’un cercueil d’un véhicule est une opération assez difficile, car c’est une lourde charge, susceptible de provoquer des traumatismes dans le dos du porteur.
L’utilisation de systèmes semi télescopiques facilite la vie du personnel funéraire en proposant un mouvement en douceur qui réduit les efforts à fournir. Avec une glissière, pour déplacer 200 kgs, il suffit d’un effort de 1,5 kilos ! Cette solution se combine souvent à l’automatisation des mouvements du cercueil, fréquemment proposée par les fabricants de ces véhicules spéciaux.
Piscine : aménagement d’un couloir de nage

Installé chez des particuliers, un couloir de nage de 20 mètres est revêtu d’un système de fermeture transparent et rétractable. Les différentes plaques de verre qui le constituent sont reliées par des glissières à galets. L’ensemble du dispositif est automatisé et actionné par des crémaillères latérales. Lors de la mise en œuvre, l’utilisation d’un guidage – traité anticorrosion compte tenu du contexte – a également permis de remédier à certains défauts de géométrie de l’ensemble : parallélisme et perpendicularité.
Terrains de foot : entretien des pelouses par luminothérapie
La luminothérapie est une technique de plus en plus utilisée dans les stades de foot modernes de grande hauteur, où la lumière naturelle est parfois insuffisante. Pour permettre la pousse du gazon, on utilise de puissantes lampes montées sur des chariots équipés de glissières télescopiques à galets Ces éléments qui mesurent 4 mètres en position repliée se déploient jusqu’à 12 mètres pour « insoler » le terrain.
C’est un fait : les solutions de guidage sont extrêmement variées. Quelle que soit votre problématique « maison », Rollon vous propose 40 années d’expérience pour accompagner tout nouveau projet, même atypique.