Educationals

Los diversos tipos de rodamientos

Los rodamientos son partes cruciales de las máquinas diseñadas para minimizar la fricción entre partes móviles mientras soportan cargas. En este artículo, exploraremos los diversos tipos de rodamientos, así como sus usos y cómo puedes seleccionar el más adecuado según tus necesidades. 

¿Para qué se usan los rodamientos?

Cojinetes y rodamientos son esenciales en numerosas aplicaciones, desde la automoción hasta la maquinaria industrial. Estos objetos soportan cargas radiales (perpendiculares al eje) o axiales (paralelas al eje) en todos los ejes giratorios o deslizantes. La eficiencia y la vida útil de las máquinas pueden mejorar gracias a esta estructura, donde ninguna parte está en contacto directo con otra, lo que reduce considerablemente la fuerza de fricción. 

Por ejemplo, en los automóviles, los rodamientos se utilizan en las ruedas, motores y transmisiones para garantizar un movimiento suave y eficiente. Incluso en maquinaria industrial, los rodamientos son un componente vital, ya que soportan cargas pesadas y altas velocidades, asegurando el funcionamiento de equipos como cintas transportadoras, motores eléctricos y bombas. Sin rodamientos, surgirían muchos desafíos, como averías frecuentes debido a la generación excesiva de calor, lo que llevaría, en última instancia, a un mantenimiento frecuente y, por ende, a una reducción de la vida útil operativa de la máquina involucrada. 

Rodamientos de agujas axiales

Una solución compacta para manejar altas cargas axiales a través de un tipo particular de rodamiento es el rodamiento de agujas axiales. Aunque es similar a otros rodamientos del mismo tamaño, los rodamientos de agujas axiales tienen una mayor capacidad de carga debido a sus rodillos largos y delgados. Son ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado, pero se requiere una alta capacidad de carga axial. 

Por ejemplo, los rodamientos de agujas axiales se utilizan regularmente en transmisiones automotrices para ayudar a manejar las cargas axiales generadas por los engranajes. También se pueden encontrar en reductores industriales debido a su compacidad combinada con una gran capacidad de carga. 

Rodamientos de agujas de complemento completo

Los rodamientos de agujas están diseñados sin jaula, lo que les permite contener más elementos rodantes. Por lo tanto, se pueden aplicar en áreas con espacio limitado, pero con altas cargas. Por ejemplo, en equipos de construcción como grúas y bulldozers, donde estos componentes manejan grandes cantidades de peso para asegurar un funcionamiento y operación suaves. 

Los rodamientos no tienen jaulas incorporadas, por lo que se pueden instalar más rodillos cilíndricos en ellos. Esto hace que el rodamiento pueda soportar cargas más pesadas y, por lo tanto, sea adecuado para máquinas utilizadas en la industria de la construcción o cajas de engranajes en automóviles que soportan mucho peso. Al mismo tiempo, la ausencia de una jaula hace que estos rodamientos sean más pequeños que aquellos con jaulas, lo que significa que son los más adecuados para aplicaciones donde el espacio disponible es limitado. 

 

Rodamientos combinados

Los rodamientos combinados integran componentes radiales y axiales en una sola unidad, proporcionando un soporte integral para cargas en ambas direcciones. Se utilizan en sistemas de cintas transportadoras donde hay cargas radiales y axiales. Los rodamientos combinados son eficientes en escenarios de cargas complejas. 

En los sistemas de cintas transportadoras, los rodamientos combinados manejan las cargas radiales del peso del material y las cargas axiales del movimiento de la cinta. Esta capacidad de carga dual los hace esenciales en estas aplicaciones. También se utilizan en equipos de manipulación de materiales donde pueden manejar múltiples direcciones de carga, lo que hace que la operación sea suave y confiable, reduciendo las fallas del equipo y los costos de mantenimiento. 

Elige el rodamiento adecuado para tu aplicación

Entender las necesidades específicas de tu aplicación te ayudará a elegir el tipo de rodamiento más adecuado, asegurando un rendimiento eficiente y confiable. 

 Al seleccionar el rodamiento adecuado para tus necesidades, considera los siguientes factores: 

  • Carga: Los diferentes rodamientos están diseñados para manejar distintas cargas radiales y axiales. Para cargas pesadas, los rodamientos de agujas o los rodamientos combinados pueden ser la mejor opción. 
  • Espacio: Si la aplicación tiene espacio limitado, los rodamientos de agujas axiales o lineales son ideales por su diseño compacto. 
  • Velocidad: Las aplicaciones de alta velocidad requieren rodamientos que puedan manejar altas velocidades sin generar demasiado calor. 
  • Condiciones Ambientales: Los rodamientos en ambientes hostiles necesitan ser robustos y resistentes a la contaminación. Los rodamientos esféricos se suelen usar en estas condiciones por su capacidad para acomodar desalineaciones y cargas pesadas. 

FAQ

¿Qué mantenimiento se requiere para asegurar la longevidad de los rodamientos?

El mantenimiento regular de los rodamientos incluye una lubricación adecuada con grasa para rodamientos apropiada, inspecciones periódicas para detectar desgaste y daños, mantener limpio el entorno del rodamiento para evitar la contaminación y asegurar una correcta instalación y alineación para evitar esfuerzos y desgastes indebidos

¿Cuál es el tipo de rodamiento más fuerte?

Los rodamientos esféricos se suelen considerar el tipo más fuerte por su capacidad para manejar altas cargas, acomodar desalineaciones y operar en ambientes hostiles

¿Cuál es la falla de rodamiento más común?

La falla más común de los rodamientos se debe a una lubricación inadecuada, lo que lleva a un aumento de la fricción, sobrecalentamiento y eventual desgaste de los componentes del rodamiento.

Solutions by Industries

  • Todo
  • Sector Ferroviario
  • Máquinas Industriales
  • Packaging y logística
  • Interiores y arquitectura
  • Sector Aeronáutico
  • Médico
  • Vehículos Especiales

Consultar a Rollon

Select your country

Consultar a Rollon

Nuestros Expertos pueden resolver tus desafíos

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.